Como podemos ajudar você hoje?

Como efetuar a comunicação entre M580 e Tesys Island via Modbus TCP

Questão:
Como efetuar a comunicação entre M580 e Tesys Island via Modbus TCP

Linha de Produto:
M580, TPRBCEIP

Ambiente:

Ecostruxure Control Expert → V16.2

Somove → V2.11.0

DTM Tesys Island → V3.0.3

Firmware PLC → V4.4

Firmware Tesys Island → 003.003.007

Resolução:

Via Somove você pode efetuar a configuração de endereço IP, módulos e configurações da ilha. O endereço IP é ajustado em:

Somove

102

Após efetuar a configuração dos módulos reinicie a ilha.

Para instalação da biblioteca do Tesys Island veja o link abaixo:
https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000283771/

No Control Expert efetue a configuração do endereço IP da porta do PLC:

1

2

3

Insira o DTM do Tesys Island

4

5

Configure o endereço IP a ser utilizado no Tesys Island

6

Compile e efetue o download no PLC. Após isso se conecte com o PLC e efetue o upload dos parametros da ilha.

7

8

9

Na imagem acima note que não existe nenhum Trip/Event ativo, caso houver algum Trip/Event ativo não será possível efetuar comandos como start/stop por exemplo.

Desconecte-se (Logout) do PLC e efetue um Build.

As variáveis referente aos módulos conectados a ilha devem ter sido criadas:

11

Você poderá inserir blocos de acordo com o tipo de módulo conectado a ilha. Neste exemplo será utilizado o "MotoroneDirection" para partida/parada.

12

13

Para o gerenciamento da rede é necessário inserir os blocos "ModbusEthernetPort1M4" e o "FWLibCompatCheck". A estrutura minima final é:

15

Esta estrutura e blocos são validos para as versões descritas no inicio desta nota. Para outras versões consulte os manuais de integração.

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto: