Eine neue Generation von Gateways: Schneider Electric präsentiert EcoStruxureTM Panel Server
Der Hochleistungs-Datenserver für IoT-verbundene Stromnetze vereinfacht durch eine konsequente Digitalisierung das Energiemanagement und punktet mit umfangreichem Schutz vor Cyberattacken
Mit dem EcoStruxureTM Panel Server stellt Schneider Electric ein Ethernet-Gateway der nächsten Generation bereit. Der Datenserver für den Schaltschrank verbindet – unabhängig vom Hersteller – alle Komponenten einer IoT-Umgebung miteinander und erhöht durch zentrale, cybersichere Datenerfassung die Sichtbarkeit innerhalb des Schaltschranks. Auf diese Weise erhöht das Einbaugerät nicht nur die Effizienz, sondern auch die Betriebskontinuität und treibt die Digitalisierung von Wohn- und Zweckbauten bedeutend voran.
Für jeden Zweck die passende Lösung
Mit dem EcoStruxureTM Panel Server können über Modbus RTU und Funk kommunizierende Sensoren und Messgeräte nahtlos an übergeordnete Softwarelösungen sowie Gebäudeleitsysteme angebunden und elektrische Installationen auf diese Weise unkompliziert digitalisiert und analysiert werden. Hierzu gibt das Gateway die Daten zur weiteren Auswertung über Modbus TCP an Edge-Lösungen weiter oder überträgt sie an eine Cloud-Lösung. Die Einhaltung höchster Cyber-Sicherheitsstandards wie IEC 62443 schützt die Energieverteilung dabei vor Cyberangriffen.
Erhältlich ist das Ethernet-Gateway in den drei Versionen Entry, Universal und Advanced. Die Basisvariante Entry ermöglicht die Einbindung von bis zu 20 drahtlosen Sensoren (bspw. PowerTags oder HeatTags von Schneider Electric) zur Überwachung eines elektrischen Systems und verhindert so Brände. Der EcoStruxure Panel Universal eignet sich mit seinen vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten (bis zu 100 drahtlose und 32 Modbus-Geräte), Alarm-Funktion und integriertem Webserver sowohl für das Echtzeit-Monitoring elektrischer Verteilungen als auch für das Energiemanagement. Mit der flexibelsten Variante des Gateways, Advanced, können Nutzer dank des umfangreichen Speichers über den integrierten Webserver Daten der letzten drei Jahre einsehen und analysieren. Damit bietet der EcoStruxureTM Panel Server alle Werkzeuge, um die Energieherausforderungen von heute und morgen erfolgreich zu meistern.
«Angesichts einer drohenden Strommangellage ist das Einsparen und digitale Managen von Energie wichtiger denn je», betont Romain Brunner bei Schneider Electric. «Unsere neuen Panel Server bieten eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, Transparenz in die eigenen Energiesysteme zu bringen und dadurch die Effizienz im Verbrauch sowie die Sicherheit der Anlagen zu steigern.»
Weitere Informationen zum EcoStruxureTM Panel Server finden Sie hier: https://www.se.com/ch/de/product-range/40739468-ecostruxure-panel-server
Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust
Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.