Sur un PC équipé à la fois de Vijeo Designer et de EcoStruxure Control Expert (Unity Pro), il est possible de simuler simultanément les deux applications [Automate] et [HMI], et les faire communiquer l'une avec l'autre.
Dans Unity :
- il suffit de charger l'application dans le simulateur et de mettre l'automate en RUN.
Dans de Vijeo Designer :
- le groupe de scrutation correspondant aux variables automates doit être associé à un équipement Modbus TCP/IP,
- l'adresse Ethernet de l'équipement Modbus doit être celle du simulateur de Unity c'est à dire 127.0.0.1.(adresse IP fixe)
Elle peut être aussi l'adresse IP du PC. - Lancer le simulateur par le menu "Générer > Simulation".
Illustration de la configuration de l'équipement Modbus dans Vijeo désigner :
Veröffentlicht für: Schneider Electric Schweiz