Le menu bLC (commande de frein) est caché tant que certaines incompatibilités avec d'autres fonctions ne sont pas résolues.
Si tel est le cas, il est nécessaire de dé-valider les fonctions incompatibles avec la fonction Commande de frein bLC.
Les fonctions incompatibles sont les suivantes : PID, JOG, reprise à la volée, commande contacteur aval, arrêt par injection de courant continu. il faut aussi vérifier si la loi tension fréquence est sur UUC
Pour les dévalider, appliquer la procédure suivante :
- fonction PID ==> Menu FUn ==> PID ==>PIF = no,
- fonction JOG ==> Menu FUn ==>JOG- ==>JOG = no,
- fonction reprise à la volée ==> Menu FUn ==> FLT- ==> FLR ==> FLR = no,
- fonction commande contacteur aval ==> Menu FUn ==> OCC- ==> OCC = no,
- fonction arrêt par injection DC : type d’arrêt sur rampe uniquement : Menu FUn ==> STT ==> STT = RMP,
- loi moteur ==> Menu DrC ==> CTT = UUC uniquement (contrôle vectoriel de flux),
- relais R2 doit être désaffecté ==> Menu I-O ==>R2 ==> R2 = no.
Il est ensuite nécessaire d'affecter la sortie relais R2 au paramètre bLC :
- Menu FUn- ==> bLC - ==> bLC = R2.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Schweiz