Contacteurs de puissance type LC1K, LC1D, LC1F.
Définition
On appelle contact auxiliaire lié mécaniquement aux pôles de puissance un contact auxiliaire à ouverture 'O' qui ne peut jamais être fermé en même temps que les pôles de puissance (même en cas de soudure d'un contact de puissance).
Contacteurs de puissance LC1Dxx
Contacteurs LC1Dx seuls
Les contacts auxiliaires 'F' et 'O' des contacteurs LC1D09 à LC1D150 sont liés mécaniquement sur un même porte-contact mobile aux contacts de puissance.
Ils sont conformes au projet de norme IEC 947-4-5.
Contacteurs LC1Dx avec blocs de contact auxiliaires LADN
L'association LC1D + LADN (bloc de contacts auxiliaires instantanés) permet de lier mécaniquement l'ensemble des contacts 'O' et 'F' mais sur 2 portes-contacts mobiles. Elle est aussi conforme au projet de norme IEC 947-4-5.
Restriction
Dans un circuit de commande de sécurité (Préventa par exemple ), il ne faut utiliser que le contact miroir du contacteur ( pas ceux du LADN ), ceci à cause d'un décrochage possible de l'additif du contacteur suite à une intervention humaine.
Contacteurs LC1Fx
Ces contacteurs n'ont pas de contact auxiliaire intégré.
Les contacts auxiliaires utilisés pour la série F sont les contacts auxiliaires frontaux de la série D, ils sont mécaniquement liés entre eux ( selon IIEC947-4-5) mais ils ne sont pas mécaniquement liés aux contacts puissance du LC1F.
De ce fait, ils ne peuvent être utilisés dans un circuit de commande de sécurité ( Preventa par exemple).
Contacteur auxiliaire de type CAD, CAxK, etc.
Définition
On appelle contacts auxiliaires liés mécaniquement des contacts ayant :
- un lien mécanique entre les contacts.
- un isolement minimum entre le 'O' et le 'F' en cas de soudure d'un contact.
Contacteurs auxiliaires série CAxK
Contacteurs auxiliaires CAxk seuls
L'association CAxK + LA1K (bloc de contacts auxiliaires instantanés) permet de lier mécaniquement l'ensemble des contacts 'O' et 'F' mais sur 2 portes-contacts mobiles.
Elle est aussi conforme aux prescriptions de l'INRS, du BIA et du CNA.
Les contacts intégrés 'F' et 'O' des contacteurs auxiliaires CAxKN31 et CAxKN22 sont liés mécaniquement sur un même porte-contact mobile.
Ils sont conformes aux prescriptions de l'INRS, du BIA et du CNA.
La distance de non-chevauchement est de 0,5 mm.
Contacteurs auxiliaires CAxK avec blocs de contacts auxiliaires instantanés LA1K
Restriction
Dans un circuit de commande de sécurité (Préventa par exemple ), il ne faut utiliser que les contacts 'O' et 'F' du contacteur auxiliaire ( pas ceux du LA1K ), ceci à cause d'un décrochage possible de l'additif du contacteur suite à une intervention humaine.
Nota
Les CAxKN40 ne possédant pas de contact 'O' ne sont pas conformes au concept contact lié.
Contacteurs auxiliaires modèle D série CADx
Contacteurs CADx seuls
Seul les contacts intégrés 'F' et 'O' des contacteurs auxiliaires CAD32 sont liés mécaniquement sur un même porte-contact mobile.
Ils sont conformes au projet de norme IEC 94745.
Contacteurs CADx avec blocs de contacts auxiliaires LADN
L'association CADx + LADN (bloc de contacts auxiliaires instantanés) permet de lier mécaniquement l'ensemble des contacts 'O' et 'F' mais sur 2 portes-contacts mobiles.
Elle est aussi conforme au projet de norme IEC 94745.
Restriction
Dans un circuit de commande de sécurité (Preventa par exemple) , il ne faut utiliser que les contacts 'O' et 'F' du contacteur auxiliaire (pas ceux du LADN), ceci à cause d'un décrochage possible de l'additif du contacteur suite à une intervention humaine.
Nota
Le CAD50 ne possédant pas de contact 'O' n'est pas conforme au concept contact lié.
Contrôleurs de sécurité TESYSU série LUBx et LU2Bx
Chaque base puissance comporte un contact auxiliaire 'O' et un contact auxiliaire 'F' mécaniquement liés à la base puissance et conforme à l'IEC/EN60947-4-1.
Les blocs de contacts additifs LUA1x et modules de contacts additifs LUFNx ne sont pas liés mécaniquement à la base puissance.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Schweiz