Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie wird eine Galaxy 300 aus dem manuellen Bypass geschaltet?

Vorsicht: Versuchen Sie niemals, die USV in den normalen Betrieb zurückzuschalten, bevor Sie sichergestellt haben, dass keine internen USV-Fehler vorliegen.

Drehen Sie den Ausgangsschutzschalter (QOP) und den statischen Bypass-Schutzschalter (QM2) in die Position EIN (geschlossen). Die Last wird nun von der USV versorgt.

Drehen Sie den Wartungs-Bypass-Schutzschalter (Q3BP) in die Position AUS (geöffnet).

Überprüfen Sie anhand der LEDs, ob sich die USV im Bypass-Betrieb befindet:
–BYPASS-LED: grün
–LAST-LED: grün

Führen Sie je nach Ihrer Konfiguration einen der folgenden Schritte aus:
  1. Konfiguration ohne zusätzliches Batteriegehäuse: Drehen Sie den USV-Batterieschutzschalter (QB) in die Position EIN (geschlossen).
  2. Konfiguration mit zusätzlichem Batteriegehäuse: Stellen Sie sicher, dass sich der USV-Batterieschutzschalter (QB) in der Position AUS (geöffnet) befindet, und drehen Sie dann den Batteriegehäuseschutzschalter (QFB) in die Position EIN (geschlossen).

Drehen Sie den Netzeingangsschutzschalter (QM1) in die Position EIN (geschlossen).

Hinweis: Der Inverter ist nunmehr ausgeschaltet (AUS), und der DC-Bus wird geladen. Warten Sie ab, bis der DC-Bus vollständig geladen ist, bevor Sie den Vorgang fortsetzen. Wenn die Funktion USV AUTOM. START unter PERSONALISIERUNG aktiviert ist, wird der Inverter automatisch gestartet. Ansonsten ist der Inverter weiterhin ausgeschaltet (OFF); schalten Sie den Inverter in diesem Fall mit der Taste INVERTER EIN oder über die Anzeige EIN.

Stellen Sie sicher, dass der INVERTER eingeschaltet (EIN) ist. Überprüfen Sie anhand der LEDs, ob sich die USV im normalen Betrieb befindet:
–PFC-LED: grün
–INVERTER-LED: grün
–LAST-LED: grün
–LED „LAST GESCHÜTZT“: grün
–Andere LEDs: AUS

Die Last wird nun von der USV geschützt.

Schneider Electric Schweiz

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
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
  • Elektrische Berechnungstools
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings