Wie setze ich eine x80‑Steuerung in den NOCONF‑Status?
Um eine x80‑Steuerung (z. B. M580 oder M340) in den NOCONF‑Status zu versetzen, stehen zwei Methoden zur Verfügung:
-
Zurücksetzen über eine SD‑Karte
Verwenden Sie hierfür die offiziell zugelassene SD‑Karte für M580‑Steuerungen:
Referenz: BMXRMS004GPF.
Mit dieser Karte kann die Steuerung auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, wodurch sie in den Status NOCONF wechselt. -
Downgrade der Firmware
Wird eine Firmware installiert, die älter ist als die im Projekt konfigurierte Version, geht die Steuerung automatisch in den NOCONF‑Status.
Dies ist ein Schutzmechanismus, der verhindert, dass eine zu alte Firmware eine neuere Projektkonfiguration ausführt.