Wie wird das Modul Generatorstart (Genset Start Delay) eingestellt und verdrahtet?
Die Funktion Genset Start Delay dient zur Einstellung einer Einschaltverzögerung für das Generator-Startsignal. Dadurch kann festgelegt werden, wie lange nach einem Ereignis gewartet wird, bevor der Generatorstart ausgelöst wird.
Anwendungsbereich
- Verfügbar für Utility-Generator-Anwendungen (U-G).
- Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn eine externe Spannungsversorgung vorhanden ist oder das Generatorstart-Modul ausgewählt wurde.
Einstellbereich
- Einstellbar: 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 oder 60 Sekunden
- Standardwert: 3 Sekunden
Parametrierung
- Über das Menü Time Delays den Menüpunkt Gen Start Delay auswählen.
- Mit den Pfeiltasten die gewünschte Verzögerungszeit einstellen.
- Die Einstellung mit OK bestätigen.
- Im Bestätigungsfenster die Änderung speichern.
Verdrahtung
Die Klemmen des Generatorstart-Moduls sind wie folgt zu verwenden:
- G1, G2, G4: Ausgang für das Generator-Startsignal
- A1, A2: Alarmausgang