Mit welcher Software kann ein Firmware‑Update am Motion Controller LMC des PacDrive 3 Systems durchgeführt werden?
Das Firmware‑Update für einen LMC Motion Controller des PacDrive‑3‑Systems wird mit dem Tool „Control Assistant“ durchgeführt.
„Control Assistant“ ist Bestandteil des Software‑Pakets EcoStruxure Machine Expert (ehemals SoMachine) und wird über den Schneider Electric Software Installer bereitgestellt.
Wesentliche Punkte:
-
Installation:
Control Assistant wird automatisch mit installiert, sobald EcoStruxure Machine Expert auf dem PC eingerichtet wird. -
Funktion:
Das Tool ermöglicht ein komfortables Auswählen und Aktualisieren der LMC‑Firmware. -
Firmware-Bereitstellung:
Alle benötigten Firmware‑Versionen werden während der Installation von Machine Expert ebenfalls lokal auf dem PC abgelegt. -
Lizenzierung:
Auch nach Ablauf der 21‑Tage‑Testlizenz von EcoStruxure Machine Expert bleibt der Control Assistant dauerhaft kostenlos nutzbar und kann weiterhin für Firmware‑Updates eingesetzt werden.