Wie sind die PLC‑Eingänge der TeSys Giga Advanced gemäß IEC 61131‑2 ausgelegt?
Wie sind die PLC‑Eingänge unserer TeSys Giga Motorstarter gemäß IEC 61131‑2 klassifiziert und was bedeutet das für Stromaufnahme und Spulenansteuerung?
Unsere TeSys Giga PLC‑Eingänge sind nach IEC 61131‑2 als Typ 3 ausgeführt. Das bedeutet:
- Befindet sich die Eingangsspannung im Ein‑Zustand zwischen 11 V und 30 V, stellt das interne PLC‑Schaltungsdesign sicher, dass der Eingangsstrom normgerecht zwischen 2 mA und 15 mA liegt.
- Der maximale Stromverbrauch eines Eingangs beträgt dabei ca. 15 mA.
- Der Einschalt‑ und Haltestrom der Spule bleibt unverändert, da die Spule direkt an die Hauptversorgung angeschlossen ist.
- Die Ansteuerung der Spule erfolgt ausschließlich über die PLC‑Schaltung (X1/X2/X3) – die Versorgung der Spule selbst bleibt davon unberührt.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Schweiz
Aktiv
Aktiv