Wie kann der Status der Digitaleingänge und Ausgänge beim ATV310 angezeigt werden ?
Um den Status der Digitaleingänge und -ausgänge zu überprüfen, kann die 7-Segment-Anzeige zu Hilfe genommen werden.
Rufen Sie dazu das MON-Menü auf und wählen Sie dort den Parameter „901” für die Digitaleingänge oder „902” für die Ausgänge.
Im Display ist jedem Digitaleingang bzw. Ausgang ein roter Strich zugeordnet. Wenn beispielsweise der Digitaleingang 1 angesteuert wird, wechselt der erste Strich seine Position nach oben, und so weiter.