Welche Bedeutung haben die Zahlen der Statusanzeige beim ATV310 ?
Hier ist eine Liste mit verschiedenen Betriebszuständen des Altivar 310 und deren Bedeutung:
--00 --> Antrieb bereit / Ready
--01 --> Antrieb läuft, die letzte 6-Segment-Ziffer rechts neben dem Code zeigt auch Richtung und Geschwindigkeit an.
--02 --> Umrichter in der Beschleunigung, die letzte 6-Segment-Ziffer rechts neben dem Code zeigt auch Richtung und Geschwindigkeit an.
--03 --> Umrichter in der Verzögerung, die letzte 6-Segment-Ziffer rechts neben dem Code zeigt auch Richtung und Geschwindigkeit an.
--04 --> Gleichstrom-Einspeisung bei der Bremsung aktiv.
--05 --> Strombegrenzungszustand, 4-Segment-Ziffer blinkt.
--06 --> Freilauf-Stoppsteuerung
--07 --> Automatisch angepasste Verzögerung
--08 --> Kontrollierter Stopp bei Netzphasenausfall
--09 --> Motormessung läuft
--10 --> Schnellstoppzustand / Schnellhalt
--11 --> Kein Netzstrom vorhanden. Wenn der Steuerteil über den RJ45-Stecker mit Strom versorgt wird und keine Netzspannung und kein Laufbefehl vorhanden ist.
--12 --> Antrieb läuft und verwendet die Rückfall-Geschwindigkeit
--13 --> Fernkonfiguration
--14 --> Lokale Konfiguration