Was muss am ATV320 eingestellt werden um diesen mit der Software SoMove über Ethernet zu verbinden?
Um den Altivar 320 mit der kostenlosen Software SoMove zu verbinden, sind folgende Schritte zu befolgen:
1. Die Ethernet-Optionskarte VW3A3616 in den ATV320 einstecken.
2. Den Drehknopf drücken und drehen zu: „Conf-” → „FULL” → „CON-” →"Cbd-" -->„IPN” und dort auf „MANU” stellen.
3. Den Drehknopf drücken und drehen zu „Conf-” → „FULL” → „CON-” →"Cbd-" → „IPC-” → „IPC1.” bis „IPC4” und dort die IP-Adresse einstellen, z. B. 192.168.0.2.
4. Den Drehknopf drücken und drehen zu „Conf-” → „FULL” → „CON-” →"Cbd-" → „IPN1.” bis „IPN4” und dort die Subnetmaske einstellen, z. B. 255.255.255.0.
5. Den Drehknopf drücken und drehen zu „„Conf-” → „FULL” → „CON-” →"Cbd-" → „SEC-” > „SPOL” und dort „No” auswählen und länger bestätigen. Hiermit wird die Passwortabfrage ausgeschaltet.
6. Im Anschluss muss der Frequenzumrichter einmal komplett Spannungsfrei geschaltet werden. Erst beim erneuten Spannungseinschalten werden diese Einstellungen übernommen.