Wie können wir Ihnen heute helfen?

HMIG3U - Wie aktualisiert man die Vijeo Designer Runtime auf EcoStruxure Operator Terminal Expert?

Das HMIG3U wird standardmäßig mit einer Vijeo Designer Runtime im Werkszustand ausgeliefert.

Wenn dieses Panel mit Operator Terminal Expert verwendet werden soll, muss dementsprechend die Runtime aktualisiert werden.

Es stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung.


Möglichkeit 1: Übertragung per Ethernet

Starten Sie einfach einen Download auf das HMI über EcoStruxure Operator Terminal. Der PC und das HMI müssen per Ethernet-Kabel miteinander verbunden sein.


Möglichkeit 2: Übertragung per USB-Kabel

Starten Sie einfach einen Download auf das HMI über EcoStruxure Operator Terminal. Der PC und das HMI müssen per USB-Kabel miteinander verbunden sein.


Möglichkeit 3: Aktualisierung der Runtime mit dem Backup-Recovery Tool

Folgen Sie der Anleitung in der folgenden FAQ, um die Runtime des HMIG3U zu aktualisieren: https://www.se.com/de/de/faqs/FA242275/


Anstelle der .bin-Datei für die Vijeo Designer-Runtime muss die .bin-Datei für EcoStruxure Operator Terminal Expert verwendet werden.

Die .bin-Datei finden Sie hier: https://downloads.modicon.com/getFTPDoc.php/47c8dd2a74985243c94dd1a9fdea27b9


Hinweis:

Die .bin-Datei ist für EOTE V3.4 SP1.

Die Aktualisierung der Runtime ist nicht per SD-Karte oder USB-Stick möglich. Es ist nur mit den oben beschrieben Möglichkeiten zulässig.

Schneider Electric Schweiz
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
  • Elektrische Berechnungstools
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • DSGVO Vertreter
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Change your cookie settings