Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Welche Anschlusstypen/ Verbinder der TM3 Modulreihe können an ein STC6000 HMI Panel angeschlossen werden?

Für die TM3-Modulreihe können am STC6000 HMI Panel folgende Anschlusstypen bzw. Verbinder verwendet werden:

  • Schraubklemmen (Screw Terminal)
  • Federklemmen (Spring Terminal)
  • HE10-Steckverbinder (HE10 Connector)

Die TM3-E/A-Module sind somit in unterschiedlichen Anschlussvarianten erhältlich, sodass je nach Verdrahtungsanforderung zwischen Schraubklemmen, Federklemmen oder HE10-Steckverbindern gewählt werden kann.

1 2

Screw/                               Spring/                           HE10/

Schraubklemmen              Federklemmen              Steckverbinder

Anbei ein Beispiel einer Eingangsbaugruppe:

3

Die elektrischen Eigenschaften sind gleich, aber die Anschlusstechnik unterscheidet sich. Zu erkennen ist die an der letzten Stelle der Bestellnummer.

Schneider Electric Schweiz

Anlage(n)
TM3 Modulanbindung an STC6000 Pro-face HMI Panel.pdf [43.87 KB]