Welches Anzugsmoment ist für den Abstandshalter mit der Referenz LVS04691 zu verwenden?
Für den Abstandshalter mit der Referenz LVS04691 beträgt das korrekte Anzugsmoment 8 Nm für die verwendeten Gewindestangen mit einem Durchmesser von 10 mm.
Die Referenz LVS04691 wird sowohl bei Masterpact MTZ1 als auch bei Compact NS630b-1600 eingesetzt. Für beide Anwendungen gilt daher das gleiche Anzugsmoment von 8 Nm.