Kann die EVlink Pro DC EVD1S360 an einem Standort mit einer verfügbaren Netzanschlussleistung von ca. 500 A betrieben werden?
Ein Betrieb der EVD1S360 an einem Standort mit etwa 500 A verfügbarer Netzkapazität ist technisch möglich. In Verbindung mit EV Charging Expert kann die verfügbare Leistung dynamisch an die verbleibende Kapazität der elektrischen Anlage angepasst werden, auch wenn andere Verbraucher am Standort nicht durch EV Charging Expert gesteuert werden.
Hierzu wird die Installation als dynamische Lastmanagement-Zone konfiguriert und ein entsprechender maximaler Stromwert festgelegt. Das Ladesystem reduziert die Ladeleistung automatisch, wenn andere Verbraucher Leistung beanspruchen, und erhöht sie wieder, sobald zusätzliche Kapazität verfügbar ist.
Wichtiger Hinweis:
Bei einer auf 500 A begrenzten Versorgung steht unter Umständen nicht jederzeit die volle Ladeleistung von 360 kW zur Verfügung. Die tatsächlich verfügbare Ladeleistung richtet sich nach der aktuell freien Netzkapazität am Standort.