FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Filtrar resultados

Borrar
Protección de aplicaciones Unity
¿Es posible proteger una aplicación Unity  tanto de escritura como de lectura, de forma que no se pueda visualizar la lógica programada? Las opciones...
¿Se necesita habilitar alguna opción para entrar al servidor Web de Altivar Process? ¿Qué puede impedir que se muestren las páginas web?
No es necesario ningún requisito especial de acceso salvo seguir las instrucciones que se indican en los documentos PDF adjuntos que tienen en cuenta...
¿Es posible programar los variadores y servovariadores a través de Canopen desde Somove?
Es posible, y para facilitar la tarea se ha creado la siguiente guía de implementación que sigue paso a paso el proceso: desde la instalación del...
¿Qué registros del mapa de memoria de una CPU de la gama Modicon Premium se han de consultar si se quiere saber cuál es la dirección IP de un módulo TSXETYx103?
La dirección IP completa (IP, máscara de subred y puerta de enlace) de un módulo TSXETYx103 configurado en un PLC de la gama Modicon Premium se puede...
¿Puede un Twido con 2 puertos serie ser esclavo de una red Modbus y maestro de otra?
Sí, es posible. Basta con asociar a cada puerto serie (el incorporado y el accesorio) la funcionalidad deseada. Uno quedará configurado como maestro...
¿Se pueden conectar en un mismo bus de comunicaciones un PM710 y un PM810?
No hay ningún problema en que en un mismo bus de comunicaciones haya uno o varios PM710 y uno o varios PM810, ya que todos van a ir conectados al...
¿Existe algún ejemplo de control del ATV12 por comunicaciones Modbus siguiendo su diagrama de estados?
Se adjunta ejemplo de seguimiento del diagrama de estados del ATV12 según el estándar IEC 61800-7. Para la prueba, se ha utilizado como maestro modbus...
Guía de Implementación: Ejemplo de envío y recepción ASCII en aplicaciones Premium - Unity Pro
Véanse los archivos adjuntos [Guía de Implementación - Envio y recepción ASCII Premium Unity Pro.pptx.ppt] y [Guía de Implementación - Envio y recepción...
¿Existe en el catálogo de Connexium algún switch con POE, de manera que el propio switch alimente a los dispositivos conectados a él?
No, en la oferta del catálogo Schneider - Connexium no hay ningún switch que disponga de POE (Power Over Ethernet). Para más información sobre la...
¿Un sistema Quantum redundante (Quantum Hot Standby - QHSBY) sin los módulos CRP instalados no gestiona el servicio I/O Scanning de comunicaciones ethernet?
Para que el servicio I/O Scanning (Exploración de entradas/salidas) de comunicaciones ethernet  funcione correctamente en un sistema Quantum redundante...
Resultados 1 - 10 de 55