FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

¿En Canalis KTA con la configuración de fase 3L+N+PER (tierra reforzada) la sección del conductor de protección (cubierta+PER) es la misma o al menos es equivalente a la sección de cualquiera de las fases o del neutro?
No, la sección de la cubierta +PER no es igual a la sección de las fases. Su valor es aproximadamente entre el 60 % y el 75 % de los conductores de...
¿Cómo averiguar el valor de la constante de FEM de un motor síncrono si no se dispone de los datos de placa del motor?
Si el parámetro de la constante FEM no está disponible lo mejor es realizar (manualmente o acoplado a un motor) el giro del eje del motor y medir...
Certificado donde se indique que resulta indistinto acometer por la parte inferior o superior de un Interruptor Diferencial
Se adjunta declaración de Conformidad indicando que los RCCB alimentados aguas abajo mantienen todas sus características óptimas de funcionamiento
¿Cuales son los tiempos de disparo, de los interruptores diferenciales clase B?
Los tiempos de disparo de los Interruptores Diferenciales clase B, están conformes a las normas UNE-EN 61008 y 61009, ver ficheros adjuntos, con el...
Manual de instrucciones de instalación del automatismo UA
Se anexa el manual de instrucciones de instalación y de utilización del automatismo UA
¿Es factible cambiar la parte frontal de una HMISCU6A5 o HMISCU6B5 por la pantalla HMIS85?
Al declarar un proyecto con el combo HMISCU no se especifica jamás el tamaño de pantalla (eso indica la letra x): Ese detalle permite intercambiar...
¿Cuál es el factor de degradación que se aplica a los variadores velocidad y arrancadores suaves cuando se utilizan en alturas superiores a los 3000msnm?
Problema Características técnicas Variadores y arrancadores Línea de producto Altivar y Altistar Ambiente Arranque Motor   Porque Información Técnica...
¿Cual es la diferencia entre las levas XKMA9101, XKMA91011 Y XKMA91012?
Antes de nada, hay que recordar que en los combinadores XKM, los contactos son NC sin levas, así pues, donde pongamos levas el contacto estará abierto....
¿Cual es el tiempo de conmutación de un Quantum HSBY programado en Unity?
En un Quantum redundante (Quantum Hot Standby), por paro de la CPU Primaria, la CPU Secundaria toma el control en un ciclo de scan.
Protección de parámetros en ATV71/61
Para bloquear el acceso a ciertos parámetros, lo más sencillo es acceder al menú de configuración de la visualización (menú 7. Config. Visualización)....
Resultados 1 - 10 de 100