FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

TAC Vista e INET Host Tools: ¿Es posible exportar a formato csv las transacciones realizadas en las puertas?
No es posible realizar un informe en Excel de los eventos, que es donde se guardan las transacciones. La mejor opción pasa por utilizar el modulo...
¿Cuales son los tiempos de disparo, de los interruptores diferenciales clase B?
Los tiempos de disparo de los Interruptores Diferenciales clase B, están conformes a las normas UNE-EN 61008 y 61009, ver ficheros adjuntos, con el...
¿Es compatible PL7 con Windows 7 o con el simulador de XP que incorpora Windows 7?
La herramienta PL7 v4.5, hasta su último Service Pack a dia de hoy (SP5), está cualificada para sistemas operativos Windows 2000, XP y Vista 32-bits...
Manual de instrucciones de instalación del automatismo UA
Se anexa el manual de instrucciones de instalación y de utilización del automatismo UA
TAC Vista: Actualizar a la versión 5.1.9 una versión anterior a la 5.1.7
Seguir los pasos descritos en el siguiente link: https://community.exchange.se.com/t5/Knowledge-Base/Upgrading-older-versions-of-Vista-to-Vista-5-1-7-or-newer/ta-p/5017...
Timestamp de los eventos y registros de tendencia en TAC Vista no coincide con el que se obtiene de la query a la base de datos SQL taclogdata.
Seguir los pasos definidos en el siguiente enlace: https://community.exchange.se.com/t5/Knowledge-Base/Event-time-stamps-in-SQL-database-do-not-match-those-viewed-in/ta-p/7003...
¿Donde puedo encontrar las tablas de selectividad y filiación de los interruptores de la gama NSX del 2019?
Se adjunta documento "Complementary technical information 2019" (en inglés), donde se incluyen las tablas de selectividad ("selectivity" o "coordination"...
Descargar ION Setup v3.1.19095.01
En anexo la version v3.1.19095.01 del software ION Setup
Resultados 51 - 60 de 100