FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Ecostruxure Building Operation: ¿Como conectar un sensor de corriente en entrada UI de módulo I/O?
En el siguiente esquema se detalla como conectar un sensor de corriente a la entrada UI del módulo I/O:  
Conexión Bluetooth con Powersuite/Somove
Se probará primero la conexión física, a nivel de puerto COM del ordenador y a continuación se realizará la prueba de Modbus Test. Si la comunicación...
MP-C: La configuración IP ("IP Network Settings") no se queda guardado en el controlador.
Activar los cambios realizando la acción descrita en la imagen siguiente:
MP-C: ¿Cómo quitar el aviso "Device host state requires attention"?
Realizar la siguiente acción para eliminar el aviso:  
Ecostruxure Building Operation 2.0: Webstation Language Pack Español para versón 2.0.3.
El Language Pack se puede descargar del siguiente link. Se requiere acceso a la Schneider Electric Exchange: https://ecobuilding.schneider-electric.com/search?documentUUID=f5c90751-e696-4d66-8124-d1ada8476302&title=WebStation%20Language%20Pack%20Spanish%20-%20v2.0.3.45%20-%20EcoStruxure%20Building...
¿Se pueden poner dos Automation Server en el mismo backplane?
No se pueden poder 2 AS´s con una misma fuente en un mismo backplane. Para más info, leer el siguiente link: https://community.exchange.se.com/t5/Knowledge-Base/Multiple-Automation-Servers-on-the-same-backplane/ta-p/3575...
¿Qué tipo de salida tienen los transformadores de corriente Rogowski referencia METSECTR30500?
La bobina Rogowski referencia METSECTR3050 transfieren una corriente que circula por el bobinado en tensión a la salida. El voltaje es microV / miliV...
¿Cuáles son los caudales de las rampas de ventilación forzada de los transformadores secos de la gama TRIHAL?
Se adjunta documento con los caudales de las diferentes rampas de ventilación forzada de los transformadores secos de la gama TRIHAL en función de...
Resultados 91 - 100 de 100