Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
  • Default Alternative Text

    Gestión de grandes edificios de oficinas

    Soluciones para energía y eficiencia operativa

  • The Edge, Amsterdam SmartStruxure en el edificio más sustentable del mundo

    The Edge pone la vara muy alto en cuanto a edificios sustentables sin dejar de lado el confort y bienestar de sus ocupantes. Vea como SmartStruxure ayuda a crear un entorno eficiente e inspirador.

  • Complejo Escolar Davis, Utah (EEUU)

    El Complejo Escolar público, con más de 90 edificios que abarcan casi 930.000 metros cuadrados, paso del sistema de gestión de edificios anterior a la solución SmartStruxure™ en tres horas. Resultados: mayor eficiencia operativa y energética, y un entorno de aprendizaje productivo.

  • Sheraton on the Park, Sydney, Australia

    Un hotel de lujo mejora su eficiencia energética con la actualización a la solución SmartStruxure para sistemas de gestión edilicia, ahorrando un 15% en costos de energía, permitiéndole aprovechar el fondo para energías limpias de AusIndustry

    Lea la historia completa
    Default Alternative Text
  • GwangHwaMun D-Tower, Seúl, Corea

    Las soluciones SmartStruxure permiten gestionar el consumo energético y el confort de los residentes en torres mixtas (oficinas y retail) ultra modernas en el "corazón de Corea"

    Lea la historia completa
    Default Alternative Text
    gente de negocios de múltiples etnias discutiendo trabajo, eficiencia energética, petróleo y gas

    Desafíos

    Gerenciar un gran edificio representa desafíos cada vez más grandes. Se necesita de sistemas para optimizar el consumo energético, mantener productivos y saludables los entornos y actualizar instalaciones avejentadas por medio de acceso a la información en todo momento y lugar.
    dos hombres revisan datos en una pantalla de computadora, gestión de la energía

    Nuestros sistemas de control corporativos

    De un edificio entero a toda una instalación empresarial.

    Valor para el cliente

    • ícono de integración

      Optimice el desempeño de su edificio

      Obtenga ahorros financieros significativos en la instalación, operación y mantenimiento de sus instalaciones.

    • Ícono de manos estrechadas

      Mantenga el confort y aumente el valor de sus instalaciones.

      Cree un entorno saludable y sustentable que incremente la productividad de sus ocupantes.

    Datos

    • Ícono azul de energía 40% of the world’s energy is used in buildings.
    • Ícono azul de herramientas 75% of a building costs over its lifetime will go to maintenance and operating expenses.
    • Texto Alternativo Predeterminado Only 20% of facility managers use 80% of their BMS's available capabilities.
    • ícono azul de ecoxpert 30% of energy used in buildings is wasted because of inefficient BMS.
    • ícono azul de interactividad By 2020, there will be 30 billion devices connected via the Internet of Things.
    • Texto Alternativo Predeterminado In developed economies, at least half of the buildings that will be in use in 2050 are already built.