Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Schneider Electric představuje 800VDC napájecí systémy pro novou generaci GPU NVIDIA

Naše společnost, lídr v digitální transformaci řízení energií a automatizace, potvrdila své odhodlání podpořit přechod průmyslu na 800VDC napájecí architekturu. Ta představuje klíčový krok k podpoře nové generace vysoce výkonných rackových systémů v datových centrech, zejména v souvislosti s rozvojem AI a HPC.

Naše společnost aktivně reaguje na rostoucí požadavky na výkon a energetickou účinnost moderních datových center. Firma vyvíjí řešení, která propojují konverzi, ochranu a měření energie do jednoho uceleného systému. Takový přístup umožňuje zajistit, že napájecí infrastruktura bude nejen vysoce účinná, ale zároveň bezpečná, spolehlivá a připravená na další rozšiřování.

„Přechod na 800VDC představuje přirozený krok vpřed v době, kdy výpočetní hustota datových center neustále roste,“ uvádí Jim Simonelli, technický ředitel divize datových center společnosti Schneider Electric. „Naším cílem je pomoci zákazníkům tuto změnu zvládnout bezpečně a s jistotou. Naše řešení vznikají s ohledem na celý napájecí ekosystém – od elektrické sítě až po samotné servery – a jsou navržená tak, aby fungovala spolehlivě, předvídatelně a bez rizik,“ pokračuje.

Tradiční 54voltové rozvody, používané v dnešních datových centrech, byly původně určeny pro racky s výkonem v řádu kilowattů. Ty však nedokážou zvládnout nové generace výpočetně náročných systémů, které brzy dosáhnou výkonu v řádu megawattů. Proto Schneider Electric spolupracuje se společností NVIDIA na vývoji nového 800VDC modulu označovaného jako sidecar, který dokáže napájet racky s výkonem až 1,2 MW a je určen pro budoucí generace GPU NVIDIA a akcelerované výpočetní infrastruktury.

Sidecar převádí střídavé napětí, které přichází do datového centra, na stejnosměrné napětí 800 V. Díky tomu umožňuje bezpečné a efektivní napájení racků s vysokým výkonem, a to s minimálními náklady na materiál i infrastrukturu. Řešení je navrženo tak, aby dosahovalo maximální účinnosti, nabízelo modulární konverzní jednotky a zahrnovalo i integrované úložiště energie pro krátkodobé zálohování a vyrovnávání zátěže. Další výhodou je možnost Live Swap, která umožňuje bezpečnou údržbu a výměnu modulů bez nutnosti přerušení provozu.

Na rozdíl od přístupů, které se soustředí jen na jednotlivé komponenty, Schneider Electric navrhuje celý systém jako celek. Tím dosahuje předvídatelného výkonu, snadnější údržby, lepší škálovatelnosti a vyšší provozní efektivity. Tento systémový přístup je zásadní pro nasazování moderních rackových systémů s vysokou hustotou výpočtů, které vyžadují přesné řízení napájení a maximální spolehlivost.

Schneider Electric staví na desítkách let zkušeností s bezpečností a spolehlivostí napájecích řešení. Každé nové zařízení prochází rozsáhlým modelováním, simulacemi i laboratorními testy v certifikovaném prostředí, aby bylo zajištěno, že v reálném provozu obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách. Součástí těchto testů jsou například detailní analýzy zkratových proudů a elektrických oblouků, které umožňují navrhnout systém s maximálním důrazem na bezpečnost. Díky tomu mohou zákazníci nasazovat 800VDC systémy s plnou důvěrou v jejich spolehlivost, odolnost a bezpečný provoz.

Zapojením do ekosystému NVIDIA se Schneider Electric připojuje k širšímu průmyslovému trendu směrem k novým architekturám napájení, které budou tvořit základ infrastruktury pro umělou inteligenci příští generace.

 „Škálovatelné napájecí architektury jsou základem moderní AI infrastruktury, která spojuje maximální výkon s energetickou efektivitou,“ říká Dion Harris, senior ředitel pro HPC, cloud a AI infrastrukturu společnosti NVIDIA. „NVIDIA a Schneider Electric staví na dlouholeté spolupráci a společně vyvíjejí pokročilé 800VDC systémy, které budou pohánět aplikace formující nadcházející průmyslovou revoluci založenou na umělé inteligenci,“ dodává.

Připojené soubory

  • obr_Schneider Electric představuje 800VDC napájecí systémy pro novou generaci GPU NVIDIA.jpg

    JPG, fotografie
    31/10/2025
    Zobrazit majetek

Přijetí tématu Wiztrust's Blockchain Certification Platform

Sdílet tuto stránku: