Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the ohmic value and average power for the resistor used in the VW3A66713 dynamic brake kit?
Issue:
Ohmic and power value for resistor used in the VW3A66713 dynamic brake kit

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The value is  of the resistor is 28 ohms and the power is 204 watts.