Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How many drive configuration files can be stored in the ATV71 keypad?
Issue:
Storing drive configuration files in the ATV61 / ATV71 keypad.

Product Line:
ATV61 ,ATV71

Environment:
All

Cause:
Ffiles stored in keypad

Resolution:
The keypad can store up to 4 files.
To access and manage these files: Go to menu 1.12 (FACTORY SETTINGS) (FCS-)
See programming manual for details, if needed.