Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
When does the cooling fan of Altivar 71 Drive start.

In Altivar 71 drive from frame Size 2 to 5b the fan starts on a temperature Threshold (THD) = 70%.

And from frame Size 6 to 15 the drive cooling fan starts as soon as the run command is given.

Refer the attachment for the KW details of Altivar 71 Size 2 to 5b and Size 6 to 15.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
ATV 71 Size Table.pdf [150.22 KB]