Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is there a hermetically sealed contact block in the 22mm XB4 or XB5 product lines?
Issue:
What is the part number for Hermetically Sealed contact block for 22mm?

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
22mm Harmony Push Buttons

Resolution:
No, we DON'T have any hermetically sealed contact blocks for 22mm. Hermetically Sealed is just available for 30mm.