Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is Ethernet communication available on ATS48 or ATS22 solid state softstarters?
Issue:
Needs Ethernet communication  on the ATS48 or ATS22 solid state softstarters

Product Line:
ATS22, ATS48

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The ATS22 and ATS48 only support Modbus communication protocol.
Use a Gateway for Modbus - Ethernet IP conversion.
Consider the EGX150 - Link150 Ethernet Gateway or a device from a 3rd party such as ProSoft or AnyBus.
Please be aware that you cannot do I/O scanning on the ATS48 or the ATS22 soft starter.