Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Does Schneider offer a soft start for a single phase motor?
Issue:
Soft start for a single phase motor?

Product Line:
ATS01

Environment:
All

Cause:
Needs a soft starter for a single phase motor.

Resolution:
Yes, but the offering is limited.  The ATS01N1**FT products are rated for single phase motors up to 2HP at 240V and 1/2HP at 120V.
See the attachment beginning on page 34.  Reference page 40 for part number selection.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
8637CT0401R12_11.pdf [2.61 MB]