Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the part number for the cooling fan for the ATV71HD18N4?
Issue:
Looking for the part number for the cooling fan for the ATV71HD18N4?


Product Line:
ATV71

Environment:
Cooling Fan

Cause:
n/a

Resolution:
VZ3V1205 is the heatsink fan kit.  The fan measures 3.14 inches by 1.5 inches.  This drive uses one fan kit per drive.