Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the command word for the ATS22 soft starters for network communication?

Issue:
Command word for the ATS22 soft starters.

Product Line:
Altistart ATS22

Environment:
All

Cause:
Modbus address for ATS22

Resolution:
The command word address for the ATS22 soft starter is 752.
The ETA status word address for the ATS22 soft starter is 256

See the attached PDF document for the Command word and the ETA status bit assignments.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Modbus address words for the ATS22.pdf [332.67 KB]