Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can you install the SDSA3650 surge suppressor ahead of the ATS22 soft starter?
Issue:
Surge suppressor SDSA3650 installation ahead of an ATS22

Product Line:
Altistart ATS22

Environment:
All

Cause:
Needs to know if he can install the surge suppressor ahead of the soft starter.

Resolution:
It is ok to install the SDSA3650 surge suppressor ahead of the ATS22 soft starter.