Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How do you configure the ATV312 drive for CANopen control?
Issue:
ATV312 configuration for CANopen control

Product line:
Altivar ATV31 and ATV312

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Programming the ATV312 drive for CANopen control.

Resolution:

Programming
Communications MENU (COM)
AdCO= Canopen address
bdCO= CANopen bit rate
ErCO= Error Code optional

Control menu (CTL)
LAC= L3
Fr1=Network
rFC= Fr1
CHCF= SEP
CD1= network
CCS=CD1

Reference Programming manual  BBV46385