Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can't get part number SFD212FG4Y to come up in our system?

Issue:
Can't get part number SFD212FG4Y to come up in our system?

Product Line:
All ATV212 S-Flex enclosures

Environment:
All ATV212 S-Flex enclosures

Cause:
Can't get part number SFD212FG4Y to come up in our system?

Resolution:
Need to add a B07D07 or just a D07 to the end of the part number.  B07-line contactor and D07- keypad.