Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to wire start stop on the ATV61 or ATV71 drives?
Issue:
Wiring a start stop pushbutton or a dry contact on ATV61 or ATV71.

Product line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Wiring

Resolution:
In 2-wire control, wire the start/stop contact between +24 and L11.
In 3-wire control, the normally closed Stop pushbutton is wired between +24 and LI1. The normally open Start pushbutton is wired between +24 and LI2.