Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Where are the Trip Codes or Fault codes description listed for the ATV212 BACnet MSTP Communication Protocol?

Article available in these languages: Španělština

Issue:
Trip Codes or Fault codes descriptions for the ATV212 BACnet MSTP Communication Protocol.

Product Line:
ATV212 Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Can not find information

Resolution:
The ATV212 Modbus manual has the Trip codes description listed. It is the same for Bacnet.
ATV212 Modbus manual part number S1A53844.