Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Which phase current is used for the ANSI 49 (Thermal Overload) thermal replica calculation?

The MiCOM relay line automatically uses the largest phase current value for the thermal replica calculation.