Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is there a battery backup for the M340 controllers?

Issue:
M340 battery backup


Product Line:
M340


Resolution:
No. The program for an M340 controller is stored on a Memory card so no battery backup is required.