Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What Modbus function codes are supported by the M340 line of PLCs?

The following Modbus function codes are supported by the M340 PLC line:
Function Code Description

1 Read output bits
2 Read input bits
3 Read output registers
4 Read input registers
15 Write output bits
16 Write registers