Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What cables can be use with the M340 rack extender modules?

NOTE: Maximum Length of all cables must be less then 30 meters.

CableLength
BMXXBC008K0.8 M
BMXXBC016K1.5 M
BMXXBC030K3.0 M
BMXXBC050K5.0 M
BMXCBY010K1.0 M
BMXCBY030K3.0 M
BMXCBY050K5.0 M
BMXCBY120K12.0 M
BMXCBY180K18.0 M
BMXCBY280K28.0 M

Note : The BMXXBC xxx cables have a smaller footprint (panel depth is reduced).