Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the cable to connect a XBTN401 to Allen Bradley DF1 and DH485 protocols?

The cable part number is XBTZ9730. The pinout is as follows:image