Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What connector is used to make the BMXFTW301 cable?

Issue:
Connector used to make the BMXFTW301 cable


Product Line:
M340, BMXFTW301


Resolution:
The BMXFTW301 is simply a BMXFTB2020 terminal block with a color coded flying lead cable attached to it.

Cable pinout