Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to calculate the minimum and maximum slave position when using AFB FlyingShear ?

Goals and Symptoms

How to calculate the minimum and maximum slave position when using AFB FlyingShear ?

Causes and Fixes

There is a program example available which contains a function block for calculating this two values. See attachment or M&D TIP database "Programming Examples".

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
2010-07-14_GetMinMaxSlavePos_FS.zip [1.36 MB]
FlyingShear_GetMinMaxSlavePosition.ppt [83 KB]