Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the part number for the cable used with a Sy/Max 8005PR4 hand held programmer?

Issue

What is the part number for the cable used with a Sy/Max 8005PR4 hand held programmer?

Product Line

Sy/Max

Environment

Sy/Max 8005PR4 hand held programmer

Resolution

The part number for the cable for use with the 8005PR4 hand held programmer and Sy/Max Model 50 PLC is 8005LCB10.