Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the cable pinout to connect an M340 to an Altivar 31 drive via CANopen?

The CANopen cable pinout to connect a M340 to a Altivar 31 drive is: