Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Do the inputs of the Momentum 170AAI52040 have to be scaled from raw value to an actual temperature value ?

Issue
Do the inputs of the Momentum 170AAI52040 have to be scaled from a raw value to an actual temperature value?
Is a conversion required?

Product Line
Modicon Momentum I/O modules

Resolution
No, this module will provide the actual temperature in units of 1/10 of degrees C or F depending on its configuration.
Therefore, the value simply has to be divided by 10 to get actual temperature in degrees Celsius or Fahrenheit.