Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the maximum Modbus port speed on the M340 CPU?

Modbus port speed up to 38400 baud on all CPU's with embedded Modbus ports. (ex. BMXP341000, BMXP342000, BMXP342010, BMXP342020)