Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What would cause the message "the module requires a voltage capacity that isn't available from the power supply" error on a Unity Pro build when using a BMXCPS2010 power supply?

The BMXCPS2010 power supply does not have a 24 Vdc output to power any of the 24 Vdc output APS_SENSORS. This is just a warning and can be ignored because you have to use an external supply to power the modules.