Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the recommended number of wires and AWG size for connection to a BMXFTB2820 or BMXFTB2800 ?

Issue
Need to purchase wire and need to know acceptable sizes.

Product Line
Modicon X80 IO

Resolution
The recommendation is one wire between 16 to 24 AWG.