Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Do the plastic parts of Okken contain a flame retardant?

All the plastic parts of Okken contain a flame retardant, that could be :
- an halogen
- or a mineral (busbars supports, busbars supports spacers, half width drawers connectors)


Legacy KB System (APS) Data: RESL183514 V2.0, Originally authored by PhBr on 04/12/2007, Last Edited by GwPo on 06/25/2010
Related ranges: Okken